This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:有关汽车级支持5V 器件的问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442124/tca9539-q1-question-about-auto-grade-supporting-5v-device

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

你好、专家

我们是否有汽车级 IO 扩展器并支持5V 系统? 样品台设备正常

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我将通过电子邮件继续处理该主题。  

    此致、

    Tyler