This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:有关将 P82B96与 TCA9803连接后下降时间延长的问题

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442853/p82b96-inquiry-regarding-the-extended-falling-time-after-connecting-p82b96-with-tca9803

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9803

工具与软件:

尊敬的支持团队:

如图所示、当我将 TCA9803连接到 PB2B96来降低输出电压(VOL)时、我发现 TCA9803输出的 SDA 信号的下降时间增加、且 PB2B96的输出电平也被下拉至接地。

此问题的原因可能是什么? 是否有任何方法可以避免此问题?

如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

此致、

薄荷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用两个缓冲器的结果、P82B96在 SX/SY 引脚上存在失调电压。 你为什么认为这是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mint:

    这看起来像是预期行为。 P82B96具有~0.88V 的静态失调电压。它强驱动至 GND、然后转至0.88V 的稳态输出低电压。  

    至于 TCA9803输出端的下降时间为何发生变化、以前是怎样的?  

    I2C 波形看起来相当干净。 您是否在跟踪误码率?  

    此致、

    Tyler