This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:布局指南和放大器的阐释;示例

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442434/tvs0500-clarification-on-layout-guidelines-example

器件型号:TVS0500

工具与软件:

您好!

我不理解这张图纸。 该芯片将保护3条线路。 当我以正面值表示时、带红色箭头的图纸和陈述对我没有意义。 我无法按所示方式布线3条迹线、这在几何上是不可能的、即使它们都在不同的层上、因为必须有过孔。 那么、这些信息实际上是想告诉我什么?

另外,黑色椭圆代表什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不是要发布图像两次。 它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    它将有一条线迹穿过所有三个输入。 基本上、您拥有迹线、然后确定器件的方向、因此所有三个输入都将接触迹线。 每一层都不需要多层。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、该芯片实际上只能保护1条线路呢? 不是3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    是的、它只能保护1条线路。  

    此致!

    McKenzie