This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:3.3V 问题下的输出逻辑

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442841/am26ls32ac-output-logic-in-3-3v-problem

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件: AM26LV32

工具与软件:

对于 AM26LS32AC、Vcc 为5V、但我需要3.3V 逻辑输出。 只在输出逻辑上添加一个3.3V 的上拉电阻器是否足够? 或者、我是否需要提供一个5V 至3.3V 逻辑电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LS32AC 输出 TTL 信号、这些信号具有接近3.3V 的高电平

    总之、只需使用 AM26LV32 (E)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lins:

    最简单的解决方案是使用由3.3V 电压供电的器件、例如 AM26LV32 ("E"版本包含 ESD 保护)。 这将确保输出不会超过3.3V。  

    但是、如果您使用 AM26LS32AC 等5V 供电的器件、则 应在输出中添加5V 至3.3V 的电平转换器。 可以 在此处找到它们。

    此致!

    Ethan