This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:隔离式 CAN 收发器所需的替代器件

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, TCAN3404-Q1, ISO1042-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441436/tcan3404-q1-alternate-part-required-with-isolated-can-transceiver

器件型号:TCAN3404-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042-Q1ISO7741、ISO1410

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们 的设计中使用了 TCAN3404DRBRQ1 CAN 收发器。 由于此器件不具有隔离功能、因此我们需要具有隔离模块的 CAN 收发器的替代器件。

我们担心的是 VCC 必须是3.3VDC、因为  TCAN3404-Q1器件中存在此情况。

请协助推荐具有3.3V 隔离式器件的替代器件。

 

谢谢。此致

Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    谢谢、另请参见 ISO1042-Q1。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好。

    感谢您的建议。
    您建议的部件在 VCC2处电压为5V、电源电压为2。 我的要求仅为3.3。 您能否对任何其他器件能否做到这一点进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    遗憾的是、我没有看到任何选项、两个电源都支持3.3V、并且已将线程移至隔离团队以获得额外支持、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、感谢您将话题传给我们。  

    尊敬的 Teja:

    目前、我们的隔离式收发器系列不支持3.3V CAN。  我建议使用 TCAN3404DRBRQ1 + ISO7741以分立方式实现隔离。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的更新。 我们将考虑您的解决方案。

    此致、

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    以及以上对话。 我需要澄清一下具有相同3.3V 配置和1Mbps 数据速率的 RS232隔离式收发器。 我们使用此部分、即 TRSF3221EIRGTR、它是非隔离式的。 需要将其升级到隔离版本。 请提供您对此的建议。

    谢谢。此致、

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    请允许我多花一些时间来查看此申请。

    ISO1410是非常先进的隔离式 RS485 收发器系列。

    此致!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。
    不需要 RS485。 我已经检查了适用于 RS 485的 ISO1410部件。 我正在寻找具有全双工、单通道和1Mbps 数据速率的 RS232收发器。

    等待您的回复。

    谢谢。此致

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、  

    感谢您的澄清。 我知道现在您正在查找隔离式 RS232收发器。 目前、产品系列中没有任何隔离式 RS -232收发器。  

    建议使用分立式解决方案来实现隔离式 RS -232 (类似于上述推荐的分立式隔离 CAN 方法)。

    此致!
    Andrew