This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:交换 TCA9511ADGKR 的引脚

Guru**** 2769285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442192/tca9511a-swap-the-pins-of-tca9511adgkr

器件型号:TCA9511A

工具与软件:

您好!


我想问是否可以交换 TCA9511ADGKR 的输入引脚 SDAIN 和 SCLIN、其中 SDAIN 连接到 SCL 输入信号、SCLIN 连接到 SDA 输入信号?


我想问是否可以交换 TCA9511ADGKR 的输出引脚 SDAOUT 和 SCLOUT、其中 SDAOUT 连接到 SDA 输出信号、SCLOUT 连接到 SDA 输出信号?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个缓冲器在电层面上工作、实际上并不理解 μ I²C 协议。 两个通道的行为相同、可以进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    克莱门斯是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 问题已解决、可以关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的通知。 我将关闭该主题。  

    此致、

    Tyler