This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:我可以通过菊花链 TCA39416来支持 I2C 的更长电缆连接吗?

Guru**** 2841290 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442364/tca39416-can-i-daisy-chain-tca39416-to-support-longer-cable-connection-for-i2c

器件型号:TCA39416

工具与软件:

所以我们尝试支持 I2C 的长电缆连接。 我能否将多个 TCA39416置于菊花链中、以克服总线电容负载。 如果有。 是否存在任何方向连接限制。 例如 A->B.->A->B 或 A->B->B->A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的东兴市、

    不存在 A 到 B 或 B 到 A 等连接方案限制。 例如我们的一些其他 I2C 缓冲器器件。  

    由于该器件内置上升时间和下降时间加速器、TCA39416可以支持更大的容性负载。 然而,我还没有测试多个 TCA3952的系列应用。  

    您尝试驱动的容性负载是多少?布线长度是多少?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我没有电容负载数字。 但电缆可以超过1米。 我正在考虑可能发生菊花链情况。 只需确保芯片中没有元件可防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东兴、

    连接方案无关紧要、因为该器件上没有静态失调电压。  

    由于电感寄生效应、在1米长的布线上可能很难实施 RTA/FTA。 RTA 和 FTA 的推动力很强。 您可能需要串联电阻器封装来阻尼电阻器、以防万一。  

    此致、

    Tyler