This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS、是否可以交换全部5个通道? 比如、时钟通道可以是数据通道?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442760/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-all-5-lanes-can-be-swapped-such-like-clock-lane-can-be-as-data-lane

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

尊敬的先生:

正如标题所说、时钟通道可以是数据通道、那么数据通道可以是时钟通道?

此致!

David

e2e.ti.com/.../4897448

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    通道交换只能用于 MIPI-CSI2应用、并且仅适用于数据通道、CLK 通道不能与数据通道交换。

    谢谢

    David L