This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221E 数据表中的尺寸和索引标记阐释

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441431/trs3221e-clarification-on-dimensions-and-index-marking-in-trs3221e-datasheet

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

您好!

我有一些关于 TRS3221E 数据表(第31页)中指定的机械尺寸的问题。 非常感谢您就以下几点提供指导:

  1. 关于"侧面壁金属厚度 DIM A"、数据表提到 选项1 (0.1) 选项2 (0.2) . 您能否说明这两个选项具体指的是什么?

  2. 您能否提供0.1和0.2的"侧壁金属厚度 DIM A"值的公差(最大值/最小值)?

  3. 有关 1引脚索引标记 、数据表(第31页)仅突出显示常规区域:

    • 索引是否位于最接近引脚1的边缘?
    • 索引形状是否为白色实心圆?

我指的具体部分是 TRS3221EIRGTR .

感谢您的支持和澄清这些细节。

此致、
Ayano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayano:

    前两个问题、我没有答案。 我已经联系我们的包装团队、看看他们是否可以对此发表评论。

    对于问题3、器件的顶部标识在边缘有一个点、表示引脚1。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayano:

    来自包装团队:

    "1)侧壁金属厚度是指封装侧面的铜引线的厚度。"

    "2)这些是典型尺寸、我们不指定最小值/最大值。"

    此外、我要求提供更多关于备选方案1和备选方案2的信息:

    "根据哪一个 AT 制作这个特定的软件包、您可以选择其中一个。 它是指现场用于构建此封装的 LF 厚度(即 AT1将使用0.1mm 侧壁、AT2将使用标称0.2mm 侧壁)。"

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的回复以及联系封装团队!
    您提供的信息非常有用、将在我们的模式设计中提供很大的帮助。

    感谢您的支持。

    此致、
    Ayano