This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:与电源序列相关

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442502/ds250df230-power-sequence-related

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

READ_EN_N、INT_N、SCL& SDA 可耐受3.3V 电压。

不知道是否在2.5V VDD 之前先提供3.3V 电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    这处于器件的绝对最大额定值范围内。  我们不会预期会因该条件而损坏。

    另请注意、 长时间处于最大绝对额定情况下可能会影响器件的可靠性。  因此、我不建议设计在没有2.5V 电压的情况下长时间提供3.3V 电压的系统。  我认为、在您的系统中、如果在2.5V 之前的短时间内提供3.3V 电压、则不会出现这种情况。

    谢谢!

    Drew