This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:数据表的3dB@10GHz 差分插入损耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E02B04, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443332/tpd4e02b04-3db-10-ghz-differential-insertion-loss-of-datasheet

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E0B04、TPD1E01B04

工具与软件:

我检查 数据表上的差分插入损耗是否为3dB@ 10GHz。

 TPD4E02B04是否可用于 USB3 Gen2 (10Gbps)?

TI 支持适用于 USB4的其他 ESD DIOD;20Gbps、40Gbps、80Gbps; 或者提供任何其他建议??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、  

    是的、TPD4E02B04可以在10Gbps 速度下使用。 为了估算这一点,我们在插入损耗上使用3dB 标记,然后使用频率*2来得到数据速率。  

    要实现更高的速度、我们拥有电容最低的二极管:TPD1E0B04和 TPD1E01B04。 TPD1E0B04能够支持大约50-60Gbps 的速率。 TPD1E01B04能够支持大约40Gbps 至50Gbps 的速率。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie