This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100是否也支持直流?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442865/sn65cml100-does-the-sn65cml100-support-also-dc

器件型号:SN65CML100
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

工具与软件:

 SN65CML100是否存在任何最低频率、或者我们是否可以假设直流1.5Gbps。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看图5、您可以看到此部件的工作速率为250Mbps 至1.5Gbps。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但这似乎是器件电源电流所 特有的典型频率、对于类似的设备、最低频率 由数据表中注明-例如 sn65lvds100 (DC-2Gbps)。 我很遗憾、Wayan LVDS 致 CML 除了 DC 之外没有最低频率—如果是、全面地解释一下将很好、如果不是 TI 高兴给您带来混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看如下所示的最大接收器输入电压线程表、例如、如果我们在过孔上施加1V 电压、在 VIB 上施加0V 电压、或者反之、我们将在输出端得到 H 或 L、因此这基本上就是我们在输入端驱动恒定电压的直流信号传输速率。 在这种情况下、SN65CML100将支持最小直流信令速率。

    但数据表中的典型特性图 没有显示任何直流特性数据、因此不知道 SN65CML100 在直流信号传输速率下的行为。 我查阅了 SN65CML100上的可用数据、该图显示了最低信令速率下可用的特征数据为125MHz。

    谢谢

    David