This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:功能问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, TS5A23166, PCA9306, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442951/pca9306-functionality-question

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66TS5A23166LSF0002

工具与软件:

您好!  

我的客户问过这款器件是否适合他们的应用。 他们希望执行以下操作:将有源 I2C 总线与未激活的 I2C 总线隔离-即使断电、其中一个 Vref 引脚上也不应有电压。 (未供电总线可能悬空-因此它未连接到电源设备)

该器件可以做到吗? 如果是、那么有源总线应该使用哪种 Vref?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 Vref 引脚通过 MOSFET 相互连接。  隔离两侧的唯一方法是将 EN 拉低。

    要隔离两条总线、请使用 SN74LVC2G66等普通开关。 如果开关也必须断电、请使用具有断电保护功能的开关、例如 TS5A23166。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我同意克莱门斯的观点。 在 PCA9306的 EN 引脚上拉至低电平、以将有源总线与未激活的 I2C 总线"隔离"。  

    其他选项是 Clemens 提到的开关。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢! 您是否有针对有源总线的推荐 Vref?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不重要。 Vref1不得高于 I/O 引脚上的任一上拉电压。 Vref2一定不能低于 Vref1。

    当 PCA9306不用于电平转换而仅用作开关时、可以省略200 kΩ 电阻器、使 Vref1/2保持开路、并将 EN 连接到电源或 GND。 (这样、您也可以使用 LSF0002。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我同意克莱门斯的观点。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler