This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB3.0

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443436/tusb1002a-usb3-0

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将针对电路板采用一对一配置实施 Type-C 3.0连接器。 该板的一端可使用 Type-A 转 Type-C 电缆连接到 PC、而另一端可与另一个 Type-C 连接器相连。

您能否就所有三个连接点的适当 CC1和 CC2引脚配置提供建议? 我已附上原理图供您审阅、非常感谢您提供任何优化设计的建议。

期待您的反馈。

查看原理图并为我提供解决方案建议。 下面附加了原理图:

第一个电路板上的连接器:

第二个板上的连接器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在第一块电路板的两侧使用了 Type-C 插座? Type-C 插座至 Type-C 插座不是我们器件支持的应用、也没有在 USB-C 规范中定义。 问题是、无法将 CC 线路直接从一个 Type-C 端口传递到另一个 Type-C 端口、或者无法通过正确的 CC 线路。

    每个 Type-C 端口上都需要一个 CC (或 PD)控制器来协商方向、角色和电流模式。

    您当前实现 SSRX/TX 线的方式也会很难找到正确的方向。 根据使用的 CC 线(1或2)、TX1/RX1或 TX2/RX2将用于 USB3通信。 由于您将两个 Type-C 插座上的 CC 线拉低、因此方向不会从上游到下游矩形传递。

    此致!

    Shane