工具与软件:
您好!
目前我正在尝试找到一种将 eDP (2560x1440@60Hz)转换为 MIPI CSI-2信号的解决方案、有没有解决方案可以做到这一点?
我注意到、在前面的线程中有人说我们可以使用 UB947->UB940将 LVDS 转换为 MIPI 信号、但 UB947适用于 OpenLDI 输入、而不是 eDP。 UB947是否适用于 eDP? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
目前我正在尝试找到一种将 eDP (2560x1440@60Hz)转换为 MIPI CSI-2信号的解决方案、有没有解决方案可以做到这一点?
我注意到、在前面的线程中有人说我们可以使用 UB947->UB940将 LVDS 转换为 MIPI 信号、但 UB947适用于 OpenLDI 输入、而不是 eDP。 UB947是否适用于 eDP? 谢谢。

尊敬的 Wendi:
没有用于将 eDP 转换为 HDMI 的 FPD-Link 解决方案。 在显示端上对 MIPI 协议的解串器支持受到限制、这限制了可用的选项。
我唯一看到的另一个选项是使用 DP 到 DSI 转换器来连接 UB981。 UB981可以支持转换为针对 CSI-2输出进行优化的 ADAS 解串器。 因为 UB981不是公共设备、所以我无法详细讨论。 有关详细信息、请与当地的 TI 销售代表联系。
此致!
插孔