This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145收发器 INH 唤醒引脚不工作

Guru**** 2537150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438580/tcan1145-q1-tcan1145-transceiver-inh-wake-up-pin-does-not-work

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨团队、

客户项目中使用的 CAN 收发器是 TCAN1145。 最近、汽车的两个售后零部件不能被唤醒;
唤醒解决方案是通过特定消息进行唤醒、并通过 INH 引脚唤醒 MCU;

1.在基准测试中发现 CANH 和 CANL 持续短路人为导致 BUSOFF、偶尔会导致 CAN 收发器在睡眠后无法唤醒;
2.此时、INH 引脚始终为低电平、发送唤醒消息无法唤醒、并且 INH 引脚没有任何操作;
3.将 INH 引脚短接至电源并人为触发唤醒引脚。 MCU 可以正常唤醒、证明 MCU 唤醒逻辑正常;
4.强制唤醒后、INH 引脚仍然保持低电平、但是此时 CAN 通信可以正常;
5、电源必须关闭才能恢复;

请帮助分析在哪些情况下会导致 INH 引脚为低电平而无法唤醒;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    在测试中、您是否用两个有问题的器件将 INH 短接至电源? 如果器件能够通信但 INH 仍不为高电平、这可能会导致引脚损坏。 当控制器进入总线关闭状态时、CAN 收发器与其强制 INH 为高电平、还可能由于其自身的错误计数器而进入故障状态。 发生此情况后检查 ERR_CNTx 位和所有中断寄存器、清除中断、然后重试以唤醒器件。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    根据您的分析、该现象是否为失效防护模式?

    但是、客户检查了代码、发现我们之前的初始化配置关闭了"故障保护模式";
    还有哪些其他原因会导致 INH 保持低电平而无法唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    客户端转储的寄存器:

    e2e.ti.com/.../TACN1145_5F00_Abnormal_5F00_dump2e2e.ti.com/.../TCAN1145_5F00_Normal_5F00_dump

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    客户对此问题有另一个问题。 请帮助确认:
    1.查看前面的代码可以看到已关闭"FSM 模式"和"SWE 计数"。 为什么"收发器无法唤醒、INH 始终为低电平"的问题仍然会出现?
    2.这个问题的根本原因还不清楚。 发生问题时收发器处于什么状态?
    3.比较测试发现,它是在清除中断后复位(51h,52h,53h)。 为什么错误的中断导致收发器异常? 哪些特定中断会导致此类异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    它们是使用选择性唤醒(WUF)还是 WUP?  

    我无法打开您包含的文件、这些文件的格式是什么? 如果未清除这些中断、则可能无法启用选择性唤醒。

    您说即使通信正常、INH 始终较低、现在收发器是否处于正常模式? 您可以读取 MODE_SEL 位吗? 正如 Eric 所说、如果在正常模式下、INH 仍然输出低电平、这意味着该引脚可能由于对电源短路而损坏。 你用 INH 短接到电源或者所有其他装置的异常芯片上、是会发生这种情况吗?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、ć

    客户使用特定消息唤醒、该消息应为 WUF
    转储文件为 txt 格式、可使用 Notepad 或 Notepad++打开;

    3. 比较测试发现、它在清除中断(51h、52h、53h)后复位。 为什么错误的中断导致收发器异常? 哪些特定中断会导致此类异常?[/QUOT]

    客户使用此处的复位操作后、恢复正常、所以我认为芯片没有损坏。 可能是客户对功能的理解不够好。 因此、我需要你们的帮助来找出导致这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    "异常"器件设置了以下中断:

    设置这些中断时、无法启用选择性唤醒、这就是它们 在睡眠后无法唤醒的原因。

    但是、我不清楚为什么 INH 在正常通信期间仍然为低电平、因此它们使用 WAKE 引脚进行本地唤醒、并且在转换到正常模式后、INH 仍为低电平?  

    它们能否共享 CAN 总线和 INH 波形?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    客户目前正在考虑如何从根本上解决此问题、仍有几个问题需要确认:
    1.哪些特定中断会导致"无法启用选择性唤醒"?
    2.当 CAN 收发器处于睡眠模式时、会出现总线错误。 这些中断会被触发吗?
    3.如果我们禁用这些中断,它是否不会影响选择性唤醒?
    4.如果这些中断被阻止、是否会有其他影响?
    客户目前正在考虑两种解决方案:
    解决方案1:在触发 CAN 收发器进入睡眠状态之前、清除所有中断、然后 MCU 进入睡眠状态;
    但该解决方案的前提是 CAN 收发器在处于睡眠模式时不能进入错误中断。 如果 CAN 收发器在睡眠模式下也进入异常中断、则 MCU 已处于睡眠状态、并且 CAN 收发器无法唤醒、则无法恢复;
    解决方案2:关闭所有可能导致 WUF 无法唤醒的中断、但这种解决方案是否可行、需要阻止哪些中断、以及阻止中断是否有其他影响、我需要您的专业建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    也许我不应该说"unable to wakeup"、我的意思是、如果这些中断被设置、你就不能启用选择性唤醒。 实际上不会有任何中断阻止收发器在睡眠模式下唤醒。

    查看"异常"器件的寄存器映射、MODE_SEL 显示收发器处于正常模式、这意味着收发器实际上已唤醒。 INH 在正常模式下应该为高电平、但是我不能解释为什么在正常模式下它仍然为低电平、但 CAN 通信正在进行。 这就是为什么我要让您分享这些波形、以了解当 INH 输出为低电平时 CAN 总线的行为。  

    1.见数据表10.4.5.1

    2.帧错误计数器将递增,一旦达到阈值,帧溢出中断将被设置,收发器将被唤醒。 见10.4.5.7

    3.它将禁用这些中断只能影响反映这些中断的 nINT 引脚输出。

    4、"封锁"是什么意思? 已禁用? 它将只影响 nINT 输出、如3所述

    首选解决方案1、我们建议清除所有中断、将选择性唤醒设置为待机模式、然后进入睡眠模式。 中断不会阻止收发器唤醒。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alan Xia,你解决了你的问题吗? 我有一个类似的问题,这是非常相似的。  也异常 睡眠和无法唤醒。 我也没有解决它。  在我去睡觉之前,我总是清除 INT。 下面是指向我的问题的链接:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443360/tcan1145-q1-sleep-wake-up-problem-in-noack-condition

    如果你已经解决了它,请告诉我,谢谢。