This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:连接到 RJ45脉冲变压器中心抽头的电容器的值

Guru**** 2907760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443160/dp83826e-value-of-capacitor-connected-to-the-center-tap-of-rj45-pulse-transformer

器件型号:DP83826E

工具与软件:

你(们)好

连接到 RJ45脉冲变压器的中心抽头的电容器是否有规定或建议的值?

数据表指示2nF、而评估板(EVB)使用两个0.1μF 电容器。

您是否对设置有任何指导?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用我们的数据表、因为它提供了最新的指导。

    此致、

    Gerome.