This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:I/O 检测电路以及 I2C 的使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442379/esd204-utilization-on-i-o-detection-circuit-as-well-as-i2c

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

工具与软件:

您好!

我当前使用的 OnSemi ESD8004类似于 ESD204DQAR。  OnSemi 器件不仅已停产、而且在下面的电路中它会以某种方式损坏也存在问题。

该电路检测特定电池类型的插入情况、电池中有一个下拉电阻器、然后该电路上的上拉电阻器、从而创建一个分压器、用于根据测量的电压触发比较器。  我已经让该 ESD8004器件受损、因为它会对地短路或接地产生一些电流、从而导致电路在未连接任何器件时"检测"。  我不确定这种情况是如何发生的、但我想更改为 TI 的 ESD204DQAR、您认为使用 ESD204的此电路存在任何问题吗?  我们期望是在没有 ESD 事件时没有电流通过 ESD 器件、或者如果有电流很小、并且不足以在10k 上拉电阻器上产生相当大的压降。

该4通道部分中仅显示了1个通道、其他3个通道的2条线路上有 SDA/SCL、而第3个通道上还有另一个相同的电路、用于不同类型的电池。

谢谢!
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    运行的电压是多少? ESD 二极管是否用于保护微控制器、如果是、器件型号是什么?  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie

    3.3V 系统、SDA/SCL 线路被上拉至3.3V。  ID 线(我遇到过问题)被上拉至3.3V。   

    ID 线路连接到比较器(如图所示)、然后比较器的输出向处理器提供3.3V 或0V 信号。  SDA/SCL 直接连接到处理器( 在此应用中为 Renesas S5D9系列)、但也在 S3A1系列的 SDA/SCL 线路上使用相同的器件。

    连接电池后、由于电池中存在大约10k Ω 的下拉电阻器、ID 线路将会下降。

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    谢谢你让我知道! 我不知道为什么 ESD8004会导致问题、但这可能是发生的快速复位。  

    我认为 ESD204是不错的选择、但我对钳位电压感到担心。 那么它可能太高而无法保护微控制器。 下一个选项是 TPD4E02B04、它具有较低的钳位电压、但低于 ESD 保护(12kV)。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie

    您能解释一下"快速复位"是什么意思吗?

    关于 TPD4E02B04、如果其钳位电压较低、在正常运行期间导通吗?  

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    "快速复位"是指 一些二极管的特性。 ESD8004下面的 IV 曲线呈现了直观的情况。 一些二极管将具有浅快速复位、而其他二极管将具有深度快速复位。 快速复位意味着二极管将达到其击穿电压(也称为触发电压)、然后会"快速复位"至低于工作电压(称为保持电压)的电压。 深度快速复位器件可实现与二极管工作电压类似的钳位电压。  

    TPD4E02B04在正常运行期间导通应该没有问题。 它的工作电压为3.6V、击穿电压为6.4V。

    此致!

    McKenzie