This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:电缆长度

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444230/ds90ub924-q1-cable-length

器件型号:DS90UB924-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否帮助说明标有圆圈的电缆长度值、范围也可以。

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    长电缆模式实际上取决于通道质量。 基本上、长电缆模式将简单地在较高的起点启动 AEQ 底线值。 如果最小 AEQ Floor 值远低于通常稳定的值、则可以选择长电缆模式。

    通常、如果电缆超过5m、可以启用长电缆模式、但对于电缆的长度、整个端到端系统(设备、迹线、连接器和电缆)应满足通道规格、包括用于保持信号完整性的 IL 和 RL。

    此致!

    Josh