This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:I2C 问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444214/tca6507-i2c-question

器件型号:TCA6507

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以向您澄清一下、TCA6507 i2c 上拉电源与 TCA6507的 Vcc 不同是可以的吗?   

客户想知道 TCA6507是否没有 Vcc、TCA6507的 SDA/SCL 状态将是什么? 担心这可能会影响 i2c 总线上的其他器件。 例如、在没有 Vcc 时、i2c 是否为低电平状态?  

此致、

解决了

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA/SCL 引脚可承受过压。 但开关阈值基于 VCC因此无法使用较低的上拉电压。

    断电时、SDA/SCL 引脚具有高阻抗。