This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《SN65HVD1781A-Q1:贮存温度规格》

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442323/sn65hvd1781a-q1-storage-temperature-specification

器件型号:SN65HVD1781A-Q1

工具与软件:

数据表中操作和存储的最低温度规格为-40°C。  这是正确的吗、或者存储温度值是否有额外的裕度(我预计温度值大约为-55°C)?  提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我可以试着联系可能知道答案的人。 通常这些问题是有点难找到,因为我认为我们没有一个数据库只是给我们的答案。 温度可能是-55°C、因为我们的大多数器件都支持该温度、推荐的操作温度支持-40°C。 上次我们做这个练习的另一部分,我们能够改变到-55C ,但它花了很多来回循环在多人...  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好 Bobby -让我知道你发现了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    还在等待回复。 由于本周人们因感恩节休假而离开办公室、我们可能需要比平时等待更长的时间。 我将在下周一(星期一)发送一个后续 ping 命令。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等到感恩节休息后再等待也没有问题。  感谢您的深入了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    好消息是、工程师今天回复了这个消息。 他表示我们可以对数据表进行更改、以将最低贮存温度设为-55°C。

    但是、数据表中对最小/最大参数的更改可能需要一些时间才能回滚(数据表也采用旧格式、更新到我们的标准需要更长时间)。 随着假期的到来,如果所有的批准没有进入圣诞节休息前可能需要更长的时间。 我会在那时之前尝试推动它,但它可能会在新的年份后结束。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、这是个好消息。  再次感谢您继续此次更新、并享受一次美好的感恩节假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jim、我将在下周为您提供有关审批流程状态的最新信息。 我将保持此线程打开状态(在内部、当我们认为线程已完全解决时、我们将关闭这些线程、因此您不会看到此情况、但它允许我自己和管理人员看到需要关闭的内容)、直到我们完成更新。

    -鲍比