This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:高电平输出电压(VOH)

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443844/am26c31-high-level-output-voltage-voh

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

为什么数据表中提供了该 IC (AM26C31QDR) VOH 值?

AM26C31Q 输入引脚已连接到3V3电压 FPGA 组、因此、请查看下面的表、并确认我们是否为此 IC 使用电平转换器?

              FPGA (XQZU19EG-2FFQB1517I)- RS422接收器(ACPL-064L-560E)               最佳组合
FPGA (XQZU19EG-2FFQB1517I) RS422接收器(ACPL-064L-560E) FPGA 驱动 RS422接收器驱动
V4.74 (min)(V)   (max)(V) Vi54 (min)(V) (max)(V) V4.74 (min)(V) (max)(V) Vi54 (min)(V) (max)(V) VOH-VIH ViL-Vol VOH-VIH ViL-Vol
2.9. 0.4. 2. 0.8. 2.3. 0.4. 2.9. -0.4. 0.3. 0.4.

感谢你考虑我的要求!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的表格吗? 它不提及 AM26C31、而是提及接收器。

    请  µA、指定了特定测试电流的 VOL / VOH 值;输入电流为几 μ A 时、实际输出电压将接近 VCC 或 GND。

    AM26C31的 输入设计为与 TTL 兼容(VIH = 2V)、因此可输入3.3V 信号。 (或者、您可以使用具有3.3V 电源的 AM26LV31 (E)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens Ladisch、

    感谢您的支持!

    请查看  AM26C31QDR 的 I/O 电压电平分析表、并确认是否需要电平转换器。 很抱歉提到错误的数据。

    FPGA (XQZU19EG-2FFQB1517I)- RS422发送器(AM26C31QDR) 最佳组合
    FPGA (XQZU19EG-2FFQB1517I) RS422发送器(AM26C31QDR) FPGA 驱动 RS422变送器驱动
    V4.74 (min)(V)   (max)(V) Vi54 (min)(V) (max)(V) V4.74 (min)(V) (max)(V) Vi54 (min)(V) (max)(V) VOH-VIH ViL-Vol VOH-VIH ViL-Vol
    2.9. 0.4. 2. 0.8. 2.2. 0.4. 2. 0.8. 0.9. 0.4. 0.2. 0.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复、

    以下是我们的原理图。 我们已将 AM26C31输入连接到一个在3.3V 下运行的 FPGA 组。 这种情况是否可行、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31的输入漏电流最多为1 µA、因此 FPGA 的实际  VOL 和 VOH 值接近0V 和3.3V;裕度大得多。 (对于连接到 CMOS 输入的 VOL 输出、VOH 通常不需要执行 CMOS/CMOS 计算。)

    从发送器到 FPGA 没有信号;最后两列毫无意义。

    4A 输入不得悬空;将其连接至 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱门斯是正确的。 Am26C31器件的 A 引脚具有高阻抗、因此 FPGA 到 A 引脚的 VOH/VoL 应靠近 Vcc/GND、因为 A 引脚不是强电流源(来自 FPGA 的 VOH 和(P-VOL)可能为 mAs 的电流、但 A 输入可能低于 uA、因此它们会靠近 GND/Vcc)。

    如果 FPGA 连接在 A 引脚上、AM26LV31的 VoH/Vol 规格对 FPGA 没有任何意义。

    另请注意,Clemens 关于不让4A 浮子的评论也是正确的。 使用一个电阻器将此引脚连接到 Vcc 或 GND 以防止击穿电流。

    -鲍比