This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:IIO 的规格有多准确?

Guru**** 2868730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443355/thvd9491-sep-how-much-is-the-iio-spec-by-right

器件型号:THVD9491-SEP
主题中讨论的其他器件:THVD2452V-THVD2452V EP

工具与软件:

您好!

在数据表第7页中5.7电气特性中、IIO 规格的第一行很奇怪。 (典型值)= 500mA、但(max)= 1mA、比 IIO (典型值)小得多。 这是拼写错误吗? IIO(Typ)和 I4073 (max)分别是多少?


此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、K。 Hirano,

    您是对的、此规格应为 uA、而不是 mA。

    我将联系系统工程师、看看他们是否可以更新这些内容。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    感谢您的答复。
    但是、正确的 IIO(Typ)和 I4073 (max)分别是什么?
    分别是500uA 和1000uA?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD2452V-SEP 数据表显示了 EP 和4.5 µA 8.4 µA;-SEP 器件可能有也可能没有不同的限制。 (第四行中也有不同的值;这可能是复制/粘贴错误。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是正确的 IIO(Typ)和(max)分别是什么?
    分别为500uA 和1000uA?

    正确。 目前、电流规格应为500uA 和1000uA。 当器件变为活动状态(而不是预览)时、此信息可能会更新。

    -鲍比