This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S701-Q1:TPD2S701QDSKRQ1 S 参数模型请求

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442550/tpd2s701-q1-tpd2s701qdskrq1-s-parameters-model-request

器件型号:TPD2S701-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户需要 TPD2S701QDSKRQ1  S 参数模型进行仿真。

您能否提供文件(如果有)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu:

    很抱歉、很遗憾、我们没有此产品的 S 参数模型。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang-san:

    感谢您的回答。

    是否有计划在将来发布 S 参数模型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu:

    目前没有计划为此器件发布 s 参数模型。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。
    是否有 PSpice for TI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu,

    抱歉、我们也没有这些仿真文件。

    BR、