This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB983-Q1与 DS90UH983-Q1之间的区别&&#39

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443273/ds90ub983-q1-what-s-the-difference-between-ds90ub983-q1-and-ds90uh983-q1

器件型号:DS90UB983-Q1

工具与软件:

您好!

我简单浏览了数据表、似乎唯一不同的是 HDCP 支持?

它们是否引脚对引脚和寄存器兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung:

    1.可以。UH983支持 HDCP v1.4。

    2.是的、它们是 P2P  和寄存器兼容的、但是 UH 具有 HDCP 寄存器。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的信息!