This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711EVM-CVAL:EVM 板具有上拉电阻、而器件在 PRBSEN 具有内部下拉电阻。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437777/tlk2711evm-cval-evm-board-have-pull-up-while-device-has-internal-pull-down-at-prbsen

器件型号:TLK2711EVM-CVAL

工具与软件:

你好。

EVM 电路板有上拉电阻、器件在 PRBSEN 有内部下拉电阻。

如果  未安装 EVM 板跳线、则 PRBSEN 电压为1.7V。   

(2.5 V * 10k /(4.7K + 10k))

中间电压不好。

为什么 EVM 电路板具有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、岩濑先生/女士:

    我正在内部研究这个问题、很快就会给您提供更多信息。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、岩濑先生/女士:

    很抱歉耽误你的时间。 我在 EVM 上测量了 PRBSEN 引脚的电压电平、发现它实际上非常接近 VDD。 这表明 PRBSEN 的内部下拉电阻可能比10k 弱得多。 我仍然在积极地研究实际的内部下拉电阻。

    出于设计目的、4.7K 上拉或更强足以将 PRBSEN 引脚拉高。

    此致!

    卢卡斯