工具与软件:
你(们)好
我们的客户在许多不同的项目中使用 TLK10031。 下面链接中的启动方法如下所示。
用于"10 XAUI 至 SFI"
-
我们是否必须在应用中应用上述内容? 这是强制性的吗? 采用这种方法时、我们可以手动写入"HS_INSERT "寄存器、检查线路输出并确定适当的值。
我们这样做是为了寒冷、室内和温暖的条件。 在某些情况下、我们在三种条件下无法找到相应的"HS_ENTER"寄存器值。 -
如果此方法是强制的;我们是否可以使用不同的方法执行此方法而不在步骤7中抛出复位?