This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:三种不同故障条件下的故障影响

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443662/sn65lvds32-failure-effects-for-three-different-fault-conditions

器件型号:SN65LVDS32

工具与软件:

您好!

我正在执行故障模式影响分析(FMEA)、系统使用 SN65LVDS32D 和 SN65LVDS31D 驱动器和接收器对。 我想了解以下故障的影响。 虽然我认为它们极不可能,但分析要求我将所有三个都包括在内。

1) 1) 如果输入对 V 电源短路、这是否会导致输出卡在逻辑高电平? 或者是否没有输出? 此故障是否会被隔离到单个通道上?

2) 2)如果存在输入对 GND 短路、则输出端会发生什么情况? 逻辑低电平、高阻抗等 此故障是否会被隔离到单个通道上?

3) 3) 如果器件上存在 V 电源短路(从高电平到低电平)、则会在输出端看到什么情况? 是否会拉低所有通道?

感谢您的帮助、

Colin Tombari

应用工程师

BAE 系统公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1./2. 对于驱动器、VCC 上的电压为有效逻辑电平、并且输出正常工作。 对于接收器、VCC 或 GND 电压不会损坏器件的其余部分、但当输入为 VCC 时、可能无法正确检测到差分输入信号;输出(如果启用)将驱动为低电平或高电平。

    3.如果电源电压下降太大,输出将处于非活动状态。 否则、发生短路的确切位置以及器件损坏的部件是不可预测的、因此输出的行为是不可预测的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    感谢您解答有关这些器件的问题。

    对于驱动器:如 Clemens 所述、这些是单端输入的有效电压范围。 会导致输出卡在高电平/低电平状态。

    对于接收器:短接至 Vsupply 会导致输出卡在高电平状态、因为电源电压符合数据表中有关 VIH 大于2V 的规格。 (请参阅第8.3节)。 到先生的角度、如果到 Vcc 短路与差分输入的另一个桥臂配对、而该桥臂超过了数据表表1中列出的值、则可能无法正确检测到差分。 同样、对地短路会导致 VIL 输出卡在逻辑低电平状态、但也必须满足表1中规定的规格。  由于未在第三个条件下对该器件进行表征、因此无法保证输出的行为方式。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何其他问题、请联系我们!

    -Amy