This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:引脚搭接设置

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443587/tusb1142-pinstrap-setting

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

您好!

我们计划使用以下设置。  请复查它以获得最佳性能。

 

MODE:LEVEL=0 (引脚搭接模式)

AEQENZ:level=0 (AEQ 启用)

AEQCFG:LEVEL=F (FULLAEQ_UPER_EQ = 8h)

EQCFG:LEVEL=F

SSEQ1/SSEQ0:level=0/0 (0.6dB)<=当前设置为较小的数字。

CEQ1/CEQ0:Level=F/F (10.7dB)<=由于启用了 AEQ、因此会忽略 CEQ1和 CEQ0?

 

这里有烟。

  1. 在 AEQ 启用模式期间是否不必设置 CRX1和 CRX2 EQ?
  2. 如果 CRX 接收器的目标 EQ 增益为5至6.16dB。 我们是否应该选择更高的增益6.1dB 而不是5dB?

我们的长度为 XCD 的 PCB 走线为25.577mm/29.547mm (1.007英寸/1.163英寸)。

  1. 如果 SSTX 接收器的目标 EQ 增益为1.84dB、则有0.6dB 和2.8dB 候选项、在这种情况下、我们应该选择更高的增益2.8dB 吗?

我们长度为 XAB 的 PCB 迹线为46.844mm (1.844英寸)。

  1. 我们 CRX 接收器的 EQ 增益为5至6.16dB、所以可以将此引脚设置为"F":FULLAEQ_UPER_EQ = 8h 吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    1.可以。如果启用了 AEQ、则无需设置 CEQ。 AEQ 将设置这些功能。

    2.建议在这种情况下使用较低的设置。 如果信号过度均衡、则会增加抖动、从而降低信号完整性。

    3.您可以从0.6dB 开始并根据需要进行更改。 一般而言、我建议在 SSEQ 引脚上同时设置上拉和下拉电阻选项、以便在设计完成后调整 EQ。

    4.是的,这是可以的。 我建议根据需要通过使用上拉和下拉电阻器选项来更改此值。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的提示回答。

    我们将遵循 yuor 建议。

    此致、

    Mochizuki