This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848IVV

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432875/dp83848i-dp83848ivv

器件型号:DP83848I

工具与软件:

我们在组件上有3行标记代码

2+3. 线路:

DP83848VV
VBI

1.行号:

3CAX2JW

其他

35AXD4U

第一行是什么意思? 生产现场可以在这里看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    是的、可以从此代码中提取批次信息。 我可以问你为什么要问吗? 带有特定标记的器件是否存在任何功能问题?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该元件在交付时提供不同的 PIN 表面镀锡
    最后完成。 显示表面
    它们可以是 NiPdAu 或 SN。 我们看不到侧面的良好润湿性
    的匹配
    表面为 NiPdAu 的器件。 因此、这很重要
    等待我们的观看
    安装的组件来自哪个出厂。
    根据 TI 提供的信息、组件本身上的印刷代码
    该跳线未指示
    相应工厂的位置。
    遗憾的是、我们对我们供应的批次没有影响。
    这样不好。
    我们更喜欢 SN SURFACE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    感谢您提供这些详细信息。 请允许我再花一天时间向我的团队内部咨询。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:  

    感谢您的耐心等待、请允许我再花一天时间进行审查。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    电子邮件链最终找到了解决此问题的合适人员、当有更新可用时、我将再次回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    我听到了我团队的反馈、首先想确认您已经说过的内容:

    我们有多个生产 DP83848IVV 的组装场地、这些场地的铅镀层不同。

    • 3CAX2JW 在 TI 菲律宾制造、使用 NiPdAu 铅(无 SN 电镀)。
    • 35AXD4U 在 TI 马六甲(马来西亚)制造、使用 SN 涂层引线框架。

    我们确认材料差异、这是为了提高我们的制造和供应稳健性。  

    NiPdAu 是否完全不可用? 您能否检查器件的装运箱并查看 COO (原产国/地区)以确定哪些零部件来自马来西亚、即是否有 SN 电镀?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro

    e2e.ti.com/.../Ergebnis-3-Chargen.pdfPlease拒绝延迟回复。 我们确实获得了非常不同的焊接结果。 请参阅所附列表。 镀锡组件的焊接结果非常好、符合预期。 PdAu 涂层的焊接结果非常差。 我们在这里测试了几个批次、都很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    感谢您的确认。 您是否知道需要多少件? 目前您无法专门订购 SN 电镀器件、但我们可以着手为您提供所需的器件。

    请注意、11月28日至12月4日、我将在感恩节离开办公室。  

    此致、

    Alvaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    简单补充一下、  

    我们发布了一款仅采用 NiPdAu 的特殊器件(DP83848IVV/NOPBG4)、但我们仍然没有仅采用 SN 电镀的特定器件。

    我建议询问您是否愿意仅使用 NiPdAu 器件(与直觉不符)、以便可以集中精力优化 焊接曲线、从而仅使用一种材料。

    我们也可以请 TI 的焊接专家为您提供有关如何改进焊接的建议。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro

    谢谢你。 我们目前有一种方法可以使用特殊焊料稍微改进焊接。
    如果我们再次需要镀锡组件、我们可以转向谁?
    遗憾的是、NiPdAu 表面对我们来说并不是一个好选择。
    谢谢你。