This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RX_ER strap 配置引脚的最小外部上拉电阻值

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442820/dp83822i-mimimum-external-pull-up-resistor-value-for-rx_er-strap-pin

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我有一个有关 strap 配置的问题。
在我的客户案例中、DP83822的 RX_ER 连接到 AM335x 的 MII1_RX_ER 引脚、该引脚具有内部下拉电阻(51~210uA、3.3V)
我们需要将 RX_ER strap 配置设置为模式4。 然后、他们考虑在线路上放置一个扩展上拉电阻。
要将其设置为模式4、至少可能需要3~4K Ω 电平上拉电阻。 是否可以在此行上添加该上拉电阻以便正常运行?
或者、他们是否需要在自举时序之后添加一个开关来切断上拉电阻器?

此致、
OBA   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    只要使用任何组合满足表8-9 (0.694 x VDDIO)中的自举电压电平、自举应具有相应的工作效果。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的答复。
    我的问题不是自举配置本身。
    如果 RX_ER 引脚具有~Ω 4K Ω 和100uA 下拉电阻的外部上拉电阻、它是否会在 MII 运行模式下对 RX_ER 信号产生不良影响?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    有多个下拉电阻器? 由于最坏情况下的 strap 配置引脚在线路上有2k (PU 引脚模式1)、因此我认为3-4k pu 不应该是太大的问题。 如果客户担心线路加载过多、最好使用 IBIS 进行仿真。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的支持。

    此致、
    OBA