This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142 USB 上流与下流

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444090/tusb1142-tusb1142-usb-up-stream-vs-dn-stream

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件:TUSB321

工具与软件:

您好!

我已经实现了附加电路、并在 USB-2模式下工作、但在 USB-C 模式下工作。

USB-C 应连接到 PC、USB-A 应连接到一个 USB-3摄像头。

如果我连接了 USB-2线、可以看到一个 USB 笔式驱动器、但不能看到更多。

TUSB321连接是否存在任何错误

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fermin:

      TUSb1142 SSRX 是输出,它应该连接到 Type-A 连接器的 SSTX。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是对的!

    我已经更正了错误、并确保了小型 TUSB321的焊接、现在它可以与3.0摆动灯一起使用。

    现在、我必须使用摄像头对其进行测试、并确保通过 TUSB321上的电阻器正确配置电流

    此致。