This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:基准电阻值???

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DS90LV012A, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443987/ds90lv048a-reference-resistor-value

器件型号:DS90LV048A
主题中讨论的其他器件: DS90LV012ASN74LVC1G04

工具与软件:

你(们)好   
客户已研究用于失效防护的外部偏置的应用手册(snla051c.pdf)。
但他们无法弄清楚基准电阻值。
以下电路是否有基准电阻值可与 DS90LV012ATMF 一起使用、以在失效防护期间获得输出低电平?
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要输出低电平、DS90LV012A 和 DS90LV048A 都需要差分输入电压小于−100mV。

    RT 为100 Ω、因此电流必须大于0.1V / 100 Ω=  1 mA。 当 R1 = R3 = 1.2 kΩ 时、电流将为3.3V/(1.2 kΩ、+ 100 Ω、+ 1.2 kΩ)= 1.32 mA。

    请注意、如果两条信号线短接在一起、则差分输入电压为0V、接收器输出高电平;任何电阻器都无法更改该电压。 获得失效防护低值的替代解决方案是移除 R1/R3、交换+/__LW_AT__−输入并添加逆变器(例如 SN74LVC1G04)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    美国节假日预计会有延迟、我们为该器件提供支持的专家将在下周与您联系。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅这篇文章、其中包含另一个对该应用感兴趣的文章: DS90LV048A:失效防护上输出低电平- LVDS Rx

    这里是有关此主题的另一个很好的参考资料: AN-1194 LVDS 接口的失效防护偏置(修订版 C)(TI.com)

    此致、

    Amy