主题中讨论的其他器件:CC2340R5
工具与软件:
下午好!
我使用 cc2340r5和 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。
我的程序基于 basic_ble 并进行了一些逻辑修改。
我看到菜单模块有一种奇怪的行为、它在 Tera Term 终端上正常工作、如果我刮擦器件上的完全覆盖/复位固件、那么该菜单将完全显示。 如果我只是关闭终端、再次打开并连接设备(连接后打开刻度)、则不会显示菜单、只有当您打印出某些字段时才会显示这些字段、但主菜单字段(工具栏、导航等)不会显示。
我不太明白这是终端问题还是在实现这些模块设置时出现的一些问题?
另一个问题是、如果器件在清除终端之前进入待机模式、并且在唤醒之后再次启动菜单、但不会显示任何内容、只有在稍后它才会打印我通过 printf 输出的字段、则会观察到类似的行为。
此致、Vadim。