This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:VLDO 输出故障

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444215/tcan11625-q1-vldo-output-failure

器件型号:TCAN11625-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户 正在测试我们的 EVM、发现 VLDO 输出问题:

当从睡眠模式断电然后立即上电时、LDO 无法输出5V。 仅等待3.5s 以上、然后为 Vsup 上电、可正常输出5V 电压。 您能帮助检查并解释一下这一现象吗?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    客户能否验证电源引脚的电压、或者确保引脚上的电压在重新上电之前完全放电? 断电时器件是否处于状态? 这不是该器件的预期行为、如果可能、还请共享原理图。

    此致、

    Eric Hackett