This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:客户提出 TCAN1145DMTRQ1报告申请

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440847/tcan1145-q1-tcan1145dmtrq1-report-request-from-customer

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1146-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助提供以下有关 TCAN1145DMTRQ1的报告 在11/20之前 、这是我的客户的紧急请求。 谢谢。

  • 符合 ISO 11898-2标准
  • GIFT/ICT 合规性测试结果
  • IBEE EMC (Zwickau)测试报告

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    请访问 此主题 、了解如何从地震下载所需的文档。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我在"汽车 EMC 报告目录"中找不到 TCAN1145DMTRQ1。 您可以帮助确认吗? 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    请使用 TCAN1146-Q1文档、它们与 TCAN1145-Q1文档相同。

    此致、

    Eric Hackett