This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539QPWRQ1如何处理中断信号?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444811/tca9539-q1-how-tca9539qpwrq1-handles-interrupt-signals

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我可以提问

1.无论中断信号是电平触发还是脉冲触发、TCA9539QPWRQ1如何在接收时处理中断信号?

2. TCA9539QPWRQ1在边沿触发时如何处理? 它会锁存吗? 或者中断会丢失吗?

我的客户正在使用它、需要您的帮助来确认、非常感谢!

BR、

道燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    团队目前正在感恩节假期。 请等待响应延迟至12月2日。 感谢 您的 耐心。

    BR

    -yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断报告是在级别触发的。 每个输入管脚都有一个存储寄存器位、用于存储 μ I²C 主机上次读取时的管脚值。 当任一管脚的存储值与管脚的当前值不同时、中断输出被激活。 (在读取输入端口寄存器之前、当输入引脚上的电压多次变化时、中断信号可以反复开关。)