This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:电源 Vcc 要求

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444813/sn65c1168-power-supply-vcc-requiremnet

器件型号:SN65C1168

工具与软件:

你(们)好  

电源 Vcc 输入需要多少瓦才能确保 IC 正常工作?  

在我们的应用中、我们通过100米电缆传输2Mbps 数据。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我们目前正在度假。  
    谢谢、请在下周前提供反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的空闲电流为驱动器的9 mA 和接收器的9 mA。 100 Ω 端接的典型负载电流为2× 31 mA;最大值稍高、但未指定。 该器件未指定以2Mbps×开关的额外电源电流、但您可以假设20 mA 低于约2 μ A。 如果您希望电路能够在电源不下降的情况下处理短路输出、那么它必须能够处理超过2×的150 mA。