This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:无法检测 USB3.0集线器。

Guru**** 2521680 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390902/tusb8044a-cannot-detect-usb3-0-hub

器件型号:TUSB8044A

工具与软件:

您好!

对我们的系统运行断电/通电循环测试时、
主机在大约100个周期内无法检测一次 TUSB8044A。

当该信号发生时、主机检测到 USB 2.0集线器、但只有 USB 3.0集线器不检测。
有什么可能的原因吗?

此致、
Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大下:

      可以发送原理图进行审核吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我可以发送原理图、
    但原理图是机密信息。

    如果可能、您可以通过我的电子邮件地址与我联系吗?

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友情请求并 通过 私人消息发送示意图。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时可以发送原理图?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭 TT、因为没有更新。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    我在8月20日发送了一封电子邮件、因为我需要一些信息来发送原理图。
    请检查电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我刚刚回复了您的电子邮件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以发送原理图?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您回复电子邮件。
    我会在9月底前寄出原理图。
    请稍等片刻。

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以等待。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大下:

      我  在原理图中没有看到重大问题。

      客户是否可以 从3.3V/1.1V/GRST 信号获取波形?

      发生该问题时、晶体是否仍然渗透?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我在上电时获得波形、我会通过电子邮件发送。
    是的、发生问题时晶振会溢出。

    发生问题时、主机只能检测 USB2.0集线器、
    我观察到主机与集线器之间 USB3.0信号的波形(TUSB8044A)。

    TX (host->hub)正在输出 LFPS、但 RX (hub->host)信号的频率为5Gbps。
    在链路训练期间、主机和集线器在 LTSSM 状态下似乎不匹配。

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大下:

     您能否确保哪个 TX 发送 LFPS 信号、哪个 TX 发送5Gbps?

     电源波形看起来正常

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我获取了主机和集线器之间 USB3.0信号的波形(TUSB8044A)。
    我将通过电子邮件发送波形。

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大下山先生:

      从波形来看,集线器似乎进入合规模式(发送5G 信号)。 当主机 在下电上电期间尚未处于活动状态但 USB_VBUS 已连接时、可能会发生这种情况。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是否有办法检查 TUSB8044A 是否进入合规模式?

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大下山先生:

      USB 分析仪是否能够检测到它是否处于合规性模式。 但从您的系统来看、 我认为您无法在主机和集线器之间连接 USB 分析仪。

      但从您获取的波形来看、集线器 似乎已进入合规模式。  

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    谢谢你。
    我还认为我们无法在系统的主机和集线器之间连接 USB 分析仪。

    我有两个问题。

    1.  为什么在主机处于活动状态之前连接 USB_VBUS 时、集线器会进入合规性模式?
    2. 在我们的系统中、在上电后主机变为活动状态之前、USB_VBUS 始终处于连接状态。
      您可以考虑集线器何时进入合规性模式与何时未进入合规性模式之间的差异的原因是什么?

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在主机激活之前连接 USB_VBUS 时集线器进入合规性模式

    . 如果这是嵌入式设计、但当主机"禁用"时 、它会将其 集线器接收器终端保持为启用状态且 USB_VBUS 为高电平时、集线器可以进入合规模式。   

    您认为集线器何时进入合规性模式以及何时进入合规性模式之间存在哪些差异?

    在合规性模式下、集线器 TX 将继续发送合规性模式。

    在正常模式下、TX 输出模式应随时间变化、例如空闲信号。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果这是嵌入式设计、但当主机"被禁用"时 、它将保持 启用集线器接收器终端且 USB_VBUS 为高电平时、集线器可以进入合规性模式。   [报价]

    一般集线器件是否会出现这种行为?
    或者它是 TUSB8044A 规格吗?

    当问题发生时、我发现可以按照以下步骤恢复。

    一次、通过 I2C 将器件配置寄存器3 (偏移25h)的位4 (仅 USB2.0_only)设置为1b、
    然后将该位返回到0b。

    这是有效的恢复方法吗?

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    常规集线器设备是否发生此行为?

    这可能发生在一般集线器设备中。

    [报价 userid="615347" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390902/tusb8044a-cannot-detect-usb3-0-hub/5510451 #5510451"]一旦发生、通过 I2C 将器件配置寄存器3 (偏移25h)的位4 (仅 USB2.0_only)设置为1b、
    然后将该位返回到0b。

    该位在合规模式下禁用了 USB3 集线器 、并再次复位 USB3集线器、这是一种有效的恢复方法。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    谢谢你。
    对于我们的系统来说、采用有效的恢复方法非常有用。

    在我们的系统中、在主机激活后更改以连接 USB_VBUS 非常困难。
    相反、可以在主机变为活动状态后将 GRSTz 置为无效。
    使用此方法可以改进问题吗?

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是不是很怕她?"

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    不、还没有。
    由于 GRSTz 由 CPLD 控制、因此我们需要修改 RTL。
    我将尝试、一旦它准备就绪。

    此致、
    Y Ohshita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请保持我.update。

    好的

    Brian