This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:DS90UB924-Q1链路问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441075/ds90ub924-q1-ds90ub924-q1-link-problems

器件型号:DS90UB924-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

你(们)好  

我正在尝试将 DS90ub949 q1evm 与电路板连接(DS90ub924)。 当我尝试将 DS90ub949  EVM 连接到 ds90ub924 EVM 时、一切都运行正常、我看到链路已建立。 我有一个视频测试发生器来注入 HDMI 信号(720p)。


当我尝试将 DS90ub949 q1evm 连接 到电路板时、链接无法正常工作。 I2C 接口运行良好、我可以读取和写入寄存器、我可以在 解串器的引脚上看到信号、但 在寄存器0x56中启用 CMLOUTP/CMLOUTN 后无法获得输出。

我已检查并确认我未处于向后兼容模式、未处于 LF模式、也未处于 BIST 模式。 我可以打开  DS90ub924上的测试图形、在 FPGA 中看不到信号、但在尝试使用串行器/解串器时无法正常工作。

如果有任何建议、我会很感激、我想还能检查什么?  

此致

Dany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    很乐意就此事提供支持。 您能详细说明一下您的电路板布局布线以及如何将949 EVM 连接到电路板上的924吗? 949EVM--> 924 EVM 与板载949EVM--> 924之间的连接有何不同?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想搞清楚这一点、但现在我找不到板之间有任何重要的区别。 其中一件奇怪的事情是、我无法在板上看到 CML、我假设这会表明 SerDes 以某种方式存活。 此功能在 EVM 板上完美运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CMLOUTP/N 上看到一个接收到的信号、但无法锁定。 噪声问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    尼科明天会回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您此次更新-您在924 EVM 的 CMLOUTP/N 上看到的接收信号与924板上接收的信号是否不同?

    在任何情况下、我们首先要在949 EVM 和924板之间建立稳定的锁定。 您是否在924板上具有本地 USB 访问功能? 如果是、我们在 Analog LaunchPAD (ALP)中的 "Margin Analysis"选项卡下的92x 和94x 解串器配置文件上提供了映射工具。

    您可以参阅 DES: FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南中有关评估链路结果的用户指南。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用了这个应用;我使用 Ardvark 与板上的解串器进行了连接。 该程序不是很稳定的 Aardvark ,但我设法使用它。 我会得到图中的所有红色单元格。 在 EVM 中、使用相同的电缆时、几乎所有电池都是绿色的。  

    但这是非常奇怪的行为,我使用2m 电缆,所以信号是相当"强"。 EVM 上的电源电压来自线性稳压器、在我的实验板中、电源电压来自开关稳压器、但我不认为电源电压纹波如此之大会测得结果。

    该电路看起来与 EVM 非常相似。 我将继续进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您发送编修。 当您有结果时、请告诉我。

    此致、

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas

    我不知道接下来要测试什么... 我无法锁定在电路板上、裕度分析会返回所有 RED、例如电缆没有物理连接。 您是否遇到过这样的问题?

    我不知道可以在芯片上使用什么样的诊断。

    I2C 正常工作、但就是这样。

    此致

    Dany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas

    它只是输入的极性反转。 一旦被修复、我就会得到一个锁定指示。  

    我不知道 SerDes 无法修复反极性、这是我的错。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的更新。 只是确认一下-您是指传入的 HSYNC/VSYNC 信号的极性、对吗?

    在任何情况下、如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的意思是高速串行器/解串器输入 Rin+、Rin-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    感谢您联系我们。 您是否仍需要帮助? 您是否能够使用您的电路板获得视频? 当您提到您已将 UB949连接到电路板时、您说的是同一器件 UB924吗?

    如果您需要帮助、请告诉我。 如果可以、请附上您的原理图。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron

    一旦我将 UB924锁定在输入流上后 、我就能在 FPGA 中看到数字视频流、所以我现在就好了。

    谢谢