Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550
主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
Dears、
我的客户在其项目中使用了 TCAN4550-Q1。 现在、客户有两个问题:
TCAN4550的 CAN 线路上是否存在内部电流限制? 最大电流是多少?
2.客户主要想要评估:从锚点使用 TCAN4550的 Vccout 为 CC2642/CC2340供电是否可行? 是否存在任何风险? 客户是否提供具体参数?
蓝牙是 CONNECT 监视器的应用、电流与10mA 有关。
非常感谢
Arabella