This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555低输入待机模式下的高静态电流

Guru**** 2895070 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445593/tca9555-tca9555-high-quiescent-current-in-standby-mode-low-inputs

器件型号:TCA9555

工具与软件:

您好!

从 TCA9555的数据表中、对于低输入、待机模式下的静态电流为1.5mA 最大值、而对于工作模式、静态电流为40µA 最大值。 因此、待机模式下的静态电流比运行模式下的静态电流高得多。 电流消耗看起来并不一致、尤其是在数据表第一页中显示" 3.5 μA 最大的低待机电流消耗"时。 这是数据表上的错误吗? 是1.5µA 而不是1.5mA 吗

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julie:

    这是因为 IO 扩展器内无法禁用内部100k 上拉电阻器。 这就是高输入与低输入之间存在差异的原因。 低输入将导致电流从 VCC 通过内部100k 上拉电阻器流向 GND、从而在待机模式下增加 ICC。  

    在运行模式下、尽管 IO 配置为输入、但它们通过内部100k 上拉电阻拉至高电平、从而降低整体 ICC。 I2C 侧只切换 SCL。  

    当输入被拉高时、应比较工作模式下通过切换 SCL 产生的额外电流与待机模式。  

    此致、

    Tyler