This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:电路设计问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445841/ts3usb3000-circuit-design-issue

器件型号:TS3USB3000

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 TS3USB3000的电路设计有疑问。  

1) 1) 引脚7是否可以连接到 D-、引脚8是否可以连接到 D+?

2) 2)  相应的 USB+和 USB -、MHL+和 MHL -也可以反向连接吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [报价用户 id="471508" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445841/ts3usb3000-circuit-design-issue ]1) 引脚7是否能连接到 D-、引脚8是否能连接到 D+?[/QUOT]

    D+引脚连接到 MHL+/USB+、D-连接到 MHL-/USB -。 引脚7应该承载 USB2数据线路的 D-线路、引脚8应该承载 D+线路。

    Unknown 说:
    2)  相应的 USB+和 USB -、MHL+和 MHL -也可以反向连接吗?

    我们建议在正极引脚上保留正通道、在负极引脚上保留负通道。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan