This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:上电后立即工作

Guru**** 2874130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445427/tca8418-operation-immediately-after-power-on

器件型号:TCA8418

工具与软件:

嗨、团队:

如果将 RESET 引脚设置为"H"、则在电源接通时输出变为高电平。
我将一个 LED 连接到13引脚 COL4、其会瞬间亮起。
当 I2C 的寄存器设置完成时、它会关闭。
这是规范吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    我认为这与 GPIO 上拉禁用寄存器的默认值有关。  

    上电时会启用内部上拉电阻、因为这些寄存器的默认值为"0"、这将启用内部上拉电阻。 我假设根据您的问题、引脚13 COL4连接到 LED 的阳极。 请在此处更正我的错误。  

    此致、

    Tyler