This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:PHY 芯片 DP83825I

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444848/dp83825i-phy-chip-dp83825i

器件型号:DP83825I

工具与软件:

您好!

我目前正在设计 电源逆变器的新控制器板。 我计划使用最新的 F28P65X DSP、该 DSP 具有用于 EtherCAT 通信的集成式 ESC 单元。 在该微处理器的参考设计中、我注意到使用了 DP83826 PHY 模块。 是否可以使用 DP83825I、因为它具有 F28P65X 的 ESC 模块的更小封装(3 x 3mm)? 该 PHY 是否与 F28P65X 兼容?


感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 Beckhoff 的 PHY 选择指南、获取有关 DP83825是否符合 EtherCAT 标准的指导。 我们没有关于 ESC 兼容性的明确信息、只要他们遵循 Beckhoff 的指南即可。

    此致、

    Gerome.