This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:RJ45插孔上的已连接中心抽头

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444571/dp83826e-connected-center-taps-on-the-rj45-jack

器件型号:DP83826E

工具与软件:

我想将 DP83826E 与 RJ45结合使用、RJ45将变压器的所有中心抽头都连接到 PHY 侧的一个引脚。 电压模式驱动器是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议遵循数据表中的建议(中心抽头隔离式)、因为该器件具有此配置的特征。 任何偏差都会使最终应用仅由客户进行验证。

    此致、

    Gerome.