This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:数据表规格查询

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438613/tca9517a-datasheet-specification-inquiry

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

你(们)好

我的客户对应该如何查看数据表规格有一些疑问。

1.客户告知 VIL VIH VOL VOH 这些参数有一个最大值和一个最小值或者一个中间值。 应该比较哪一个是正确的、还是应该处于此范围之内? 此外、为什么有些运算放大器只有最大值​​而没有最小值?

2.您能解释什么是 VLC 吗?
3.为什么 VLC 有0.45和0.4、客户应该看什么价值?

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    Unknown 说:
    1. 客户告知 VIL VIH VOL、VOH 这些参数有一个最大值和一个最小值、或者一个中间值。 应该比较哪一个是正确的、还是应该处于此范围之内? 此外、为什么有些只有最大值​​而没有最小值?

    在使用此器件进行设计时、我建议采用最大/最小条件的设计。  

    根据 I2C 标准、有些仅具有最大值。 例如、只有 VIL 具有最大值、因为为了被器件视为低电平、您必须达到或低于 VCCA 的30%。 从技术角度而言、最小规格为 GND、因为假设电压不会超过接地值。 绝对 MAX 在输入端具有-0.5V 的负电压尖峰、这进一步可能由于违反绝对限制而对器件造成潜在损坏。 最大规格。

    Unknown 说:
    2. 您能否帮助解释什么是 VLC?

    VILC 是从 B 侧传递到 A 侧的低电平时所需的最小电压。  

    VILB = VILC。 B 侧的目标必须能够将总线拉低至 VOL < VILC = 0.45V。  

    Unknown 说:
    3. 为什么 VLC 有0.45和0.4、客户应该考虑哪个值?

    这是数据表错误。 我提交了一个请求单进行修订。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    非常感谢您的详细解释。

    此致、

    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    很高兴我能提供帮助。 如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    这里是来自 Accton 的 Tommy

    我对 TCA9517A 规格有一些问题

    在 befoe 中、我们使用如下图所示的规格

    TCA9517A

    输入 VIL A 侧

    输入 VIH Aside

    小于0.3VCCA

    >0.7VCCA
    <5.5V

    TCA9517A

    输出 VOL 侧边

    >0.45V

    小于0.6V

    TCA9517A

    输入 VIL B 侧

    输入 VIH 后侧

    小于0.45V

    <5.5V
    >0.7VDDB

    TCA9517A

    输出 VOL 侧面

    <0.2V

    这种灌输的 VILC

    如果有任何错误,请告诉我

    谢谢

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    这看起来是正确的。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一些关于 tca9517A 的问题

    输出 VOL 侧边

    >0.45V

    小于0.6V

    在我们的测量中、它仅限0.39V 和0.42V


     
    这是缘分吗?

    谢谢

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具体是如何测试此项的? TCA9517A 本身将在 A 侧输出超过0.45、但是其它器件可将线路拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    在整个电压和温度范围内、VolB >0.45V 而<0.6V。  

    这个问题和克莱门斯一样... 如何进行测量? 这似乎不正确。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用1.8V (上拉1K Ω)并转换为3.3V (上拉1K Ω)

    在仿真中、它可以满足 VolB 的规格

    但在中、测量结果低于0.45V

    这是 werid。 这是测量图像

    我们在 IC 上探测它。

    谢谢

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向信号线施加了什么电压? I²C 有 μ C 通信正在进行、那么所有器件会在某个时候将线路拉低、您将看到更低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 th 1.8V 用于信号线、并希望 ro 更改为3.3V

    情况不同、u mean

    测量值将低于045V

    但在仿真中、我们不会看到这个问题

    谢谢

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    团队目前正在感恩节假期。 请等待响应延迟至12月2日。 感谢 您的 耐心。

    BR

    -yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    数据表规定、当从 A 侧驱动低电平时、当 IOL 介于100uA 和负载6 mA 之间时、VOLB 至少为0.45V、最大为0.6V 输出电压(此负载取决于 B 侧的等效上拉电阻)。  

    Clemens 所说的情况是、B 侧的一些外设 I2C 器件将总线驱动为低电平。 B 侧上的输出低电压可能低于0.45V、具体取决于是哪个器件驱动低电平。  

    如果您通过首先在 A 侧驱动一个低电平来确定来自缓冲器的通信正在发生、那么 B 侧驱动为低电平、那么只要 IOL、环境温度和 VCCB 电压符合数据表测试技术规格、这个缓冲器驱动的低电平应该介于0.45V 和0.6V 之间。  

    您是否有示波器捕获的测量电压? 示波器上的测量结果是否会出现任何误差? 示波器探头是否已校准?  

    这个操作是否已在多个 TCA9517A 上重复?  

    此致、

    Tyler