This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD12C:单向或双向、最好是

Guru**** 2931650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444981/tsd12c-uni-directional-or-bidirectional-which-is-best

器件型号:TSD12C

工具与软件:

大家好!

我正在考虑将 TVS 用于 USB 数据线(USB2.0)。
在这种情况下、哪一种是单向的还是双向的?
另外、请告诉我哪一个最好。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    首选单向、因为 USB 数据线不会摆动到地电位以下。

    由于~0.5V 的负击穿电压较低、这还将为负 ESD 冲击提供更好的钳位性能。  

    我建议查看我们的 USB ESD 保护指南 以获取器件建议。  

    此致、
    Sebastian