This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:4通道像素交错模式适用于4通道半 D1、但不适用于4通道 D1

Guru**** 2814605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445251/tvp5158-4-ch-pixel-interleaved-mode-works-for-4-ch-half-d1-but-not-4-ch-d1

器件型号:TVP5158

工具与软件:

4通道像素交错模式适用于4通道半 D1、但不适用于4通道 D1。 我应用了最新补丁 v2.03.02、但像素交错模式仍然不适用于4通道 D1。 检查下面的波形。

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 对这方面的不便和缺乏指导表示遗憾。