This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:以太网 ESD

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446392/tpd4e05u06-esd-for-ethernet

器件型号:TPD4E05U06

工具与软件:

大家好、团队成员:

 TPD4E05U06QDQARQ1是否可用于100Mbps 以太网接口?

谢谢!

Shiftali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    是、TPD4E05U06可用于1Mbps 以太网。 这适用于100-Base-T1协议吗?  

    如果适用于 上述协议、则应将其直接放置在 CMC 和直流阻断电容器后面的 PHY 上。  

    此致、

    Sebastian